This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 查询相关

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948878/bq24780s-bq24780s-query-related

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24800

你(们)好

我们正在设计中使用 BQ24780S 充电器 IC。

在此过程中、我们在 SCLK 和 SDA 线路中使用了10千欧上拉电阻器和42欧姆串联电阻器。 此外、我们还计算了 SMBus 线路中大约100pF 的总电容、包括走线、电缆、保护二极管电容、电路板和充电器 IC 引脚电容。

我们已经对 SCLK 和 SDA 线进行了交流分析、波形如下所示  

上升时间为4.54us、不符合大于1us 的 SMBus 时序限制(根据数据表)

下降时间为18.96ns。

SCLK 和 SDA 的建立时间和保持时间值 符合要求。

上述上升时间值是否可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anandan、

    上升时间是不可接受的、它太慢、不是方波。 您可能需要仔细检查上拉电阻或线路电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 周虎

    感谢您的回答。

    在此过程中、我们在 SCLK 和 SDA 线路中使用了2.2K 欧姆上拉电阻器和42欧姆串联电阻器。 此外、我们还计算了 SMBus 线路中大约100pF 的总电容、包括走线、电缆、保护二极管电容、电路板和充电器 IC 引脚电容。

    我们已经对 SCLK 和 SDA 线进行了交流分析、波形如下所示  

    设置时间大约为4.03us。

    保持时间大约为119.276ns 、这不符合 SMBus 时序限制。

    保持时间是否可接受。

    上升时间约为847.8ns

    下降时间为12.27ns。

    在 SCLK 和 SDA 线路上具有不同的上拉电阻是否正确?

    此致

    ANANDAN N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anandan、

    我看到、通过降低上拉电阻器、波形得到了很大的改善。  请遵循有关 SMBus 时序特性的数据表规格。 请参见下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 周虎

    我们指的是 BQ2478080数据表的时序特性、该特性与您共享的信息不同。

    您能否分享您提到的数据表...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 BQ24800数据表-同一系列中的新器件。