This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:ISO7637测试

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940378/lm76003-q1-iso7637-test

器件型号:LM76003-Q1

大家好、

LM76003-Q1是否通过 ISO7637测试?

我们希望用于 12V/24V à5V /3A。

如果无法通过、您建议使用哪部分通过?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件符合汽车标准、适用于12V 汽车电池。

    我假设 ISO 规格描述了汽车电池的瞬态条件。

    这将支持12V 汽车电池的瞬变。