我已将 TPS51120RHBR 配置为电流模式运行、其中输出1和2的 VFB 连接到 V5FILT、而输出轨连接回各自的 VO 引脚。 在由 NOR 门驱动的输入上尝试了3.3V 的 EN5和 EN1、同时 EN5悬空、EN1为3.3V、且 EN5和 EN1悬空。 5V 线性输出良好、但5V 开关未运行、并且由于我将其 PG 引脚通过100k Ω 上拉至 V5FILT 连接到 EN2。 我还打开了一个案例、其中附有原理图页面和布局屏幕截图。 输出大容量电容器是铝聚合物类型。 在 D-CAP 模式下、不允许我使用具有较高 ESR 的 Tantalums。 ENx 输入是否需要超过3.3V 的电压? 数据表显示 EN1、EN5为低至高0.6V 典型值、0.8V 最大值、迟滞为200mV、因此我假设大于1V 就足够好了。 但是、数据表还显示了当浮动为3.3V 典型值时的 E5。 这可能意味着需要更高的输入电压来保证启用。 我认为这有点含糊。 可能会考虑更改数据表以更清晰。 在本案例的后面的帖子中、我注意到、对于从 VREG5到 V5FILT 的 RC 滤波器而言、应该是4.7欧姆电阻器、而是加载了4.7k 欧姆。 但是、在更正此组件加载错误后、我仍然看不到5V 开关启动。