This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494恒定电流

Guru**** 2392665 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949448/tl494-tl494-constant-current

器件型号:TL494

为什么 TL494需要0.7mA  
其中0.7mA 来自  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您设计外部反馈电路时、当该电路连接到 FB (引脚3)时、该电路需要为该引脚提供高达0.7mA 的电流、以便该引脚能够正常工作。 因此、0.7mA 来自您的外部电路、您需要进行设计以满足此要求。