This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:TPS53319 RVOP 1uF 电容、用于解决 MIS OVP 问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949366/tps53319-tps53319-rvop-1uf-cap-to-solve-the-mis-ovp-issue

器件型号:TPS53319

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS53319、遇到了以下   引脚5 (ROVP)噪声的 MIS OVP 问题。 目前、我们使用  了一个1uF 的电容 C97 来解决该问题。 使用这里的1uF 电容器是否有风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 R112为开路、 因此使 R111为0欧姆以消除噪声耦合。  

     如果存在 R112和 R111,则将该值降低至1kOhm 以减少噪声耦合。   

    可以使用 C97、但 ROVP 上的电容器可能会减慢冗余 OVP 响应。