主题中讨论的其他器件: TPS3851
大家好、
我的`s 遇到了 TPS386000的问题:由于它在上电或复位后将启用计时器、但其处理器需要很长时间(>10S)才能启动、或者需要下载固件一段时间、因此需要超过10S、 但在这些条件下、TPS386000将输出 WDO 以重置处理器、那么我们是否有解决方案来解决此问题?
n`t 我知道很多其他监控器器件需要在上电后触发时间、因此我不知道 TPS386000为什么在上电后自动启用计时器。
非常感谢。
此致、Sunny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的`s 遇到了 TPS386000的问题:由于它在上电或复位后将启用计时器、但其处理器需要很长时间(>10S)才能启动、或者需要下载固件一段时间、因此需要超过10S、 但在这些条件下、TPS386000将输出 WDO 以重置处理器、那么我们是否有解决方案来解决此问题?
n`t 我知道很多其他监控器器件需要在上电后触发时间、因此我不知道 TPS386000为什么在上电后自动启用计时器。
非常感谢。
此致、Sunny
您好 Ben、
感谢您的评论、我还发现拉低 MR 可能不会产生最近的复位信号。
`s 客户的处理器需要几十秒的启动时间、因此客户需要一个 TPS386000在启动期间不输出复位信号的解决方案。 在处理器`s 复位引脚和 WDO 之间添加多路复用器(使用另一个信号控制多路复用器)确实可以解决此问题、但这对于客户来说太复杂了。
n`t 您提到的 WDI 较高值将是一个非常好的解决方案、但我无法在数据表中找到任何说明、因此可能需要您对此进行详细说明。
非常感谢。
此致、Sunny