请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610EVM-532 主题中讨论的其他器件:BQ28Z610
您好!
我尝试使用外部 MCU 通过 I2C 配置 BQ28Z610。
我使用此示例编写一个代码、该代码写入地址 0x469B 的闪存存储 器中、以写入值0x10 (这样 BQ 将配置为1节电池):e2e.ti.com/.../632332 我还在技术指南中看到 MACData()、 MACDataChecksum ()和0x61 MACDataLength ()是只读的,那么我如何在这些寄存器中写入呢?
是否有人可以为我提供特定于此配置更改的示例、这将大有帮助。
谢谢!