This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780-NTC 7 Ω?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939691/ucc28780-ucc28780-ntc-7-ohm

器件型号:UCC28780

Ulrich:

在 ointment 的飞行!

我们很恐怖地注意到 NTC 到 GNDEXT 的电阻为7欧姆。 无论我们有多少焊料、它仍然很低。

外部任何东西都没有明显的原因会损坏内部电路、例如电流源等。。我们的下拉电阻为61.4k (只是因为在其他地方使用了该值)。  

我们仍处于这样一种假设:它以某种方式接触焊盘8或内部铜...但周围的所有其他引脚都是可以的。

删除并重做将是一件遗憾...但这可能只是找到解决办法。  

如果是、想知道 NTC 引脚为什么会变为低电平的已知原因、以便我们避免在下次安装时执行该步骤。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    NTC 引脚本身不会变为低电平、因此外部元件必须将其下拉。

    我建议移除61.4K 电阻器和横跨该电阻器的 U10光耦 、以防其中一个是原因。   此外、该原理图显示 NTC 信号"en-9"会关闭到两个连接器引脚 J14和 J24、这两个引脚中 的一个引脚上可能会有一些负载。  请检查这些内容。   NTC 引脚可保持悬空打开。  

    如果在拆下连接到焊盘的所有部件后、开路焊盘仍然测量到 GND 的7R、则它必须在 IC 下方"短路"、否则 IC 损坏。
    但是、在完全拆卸部件之前、如果您有带定向喷嘴的热气枪(一支1/4英寸的小管)、请尝试重新对其进行回流处理。  如果是安慰、我最近有一次我的板工作了很长时间、然后突然就不能加电了。  我在周围测量、发现 BUR 引脚测量的接地电阻为30R。  探测失败后、我用热流重新加热器件数秒钟、同时助焊剂在空气流中发出气泡并发出焊球。  冷却后 、BUR 测量值为~30K、与我预期的一样 、器件加电正常。   接地的 BUR 引脚本身不应阻止启动、但除 BUR 之外的其他东西也不正确、重新回流似乎解决了这个问题。 如果不是外部加载问题、它可能适合您。  

    此致、
    Ulrich