This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 -引脚短路- PCB 还是测试?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947995/ucc28780-ucc28780--shorts-on-pins--pcb-or-testing

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC24612

Ulrich 您好:

上周,该地区没有网络。 因此我们无法更新任何内容。

以下是所谓控制器引脚短路的根本原因。

-1 REF 引脚最可能的原因是在 PCB 中、VDD 焊盘和 REF 焊盘的间距为20密耳。 如果不能确定、在探测周围时、我无意中将两者同时接触是很可能的。

2号 NTC 通过短互连连接到2N7002k。 有2 个电源节点- NTC 的每侧 在 PCB 边缘各有一个。 同样、在 NTC 尝试上升时、无法排除跨界于示波器探针。 概率很低、但很可能发生。 一侧为12V、用于在次级侧设置 GaN 偏置(预偏置 UCC24612)、另一侧为12V、来自外部源(我们设置的特殊情况)。

因此、新规则规定:不能再随机探测。 在通电之前、应考虑这一点、在相关节点处焊接存根。 在 PUP 之前钩住探头。

另一个更新:我们未安装控制器的组件(也未安装 BAS126) 通过应用2usec 低重复率脉冲序列进行了彻底测试。 我已经提高到75V 并检查了所有信号、例如 VSWS、VS、次级输出、在控制器周围的各个节点上的拾取。

我们使用电流探头测量了流经下部 GaN 的电流、其外观符合预期。 但探头不幸运、因为 GND 引线会拾取大量振铃。 因此、我们将电流探头结果作为真实结果。 对于 Vbulk、2 usec 和 Lpri、斜坡的值与预期值相同。

事实证明 FB 焊盘从 VSWS 拾取了非常大的信号。 因此、我们将放置 Cy 电容器以防止此类寄生拾取  

我很期待我们能在未来几天内使它正常工作-但使用原型4装配体。  

-robin