This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:电流限制问题

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948731/tps61046-current-limit-questions

器件型号:TPS61046

您好、E2E、

我有一位客户在3.3V 至12V 升压配置下使用 TPS61046。 在数据表中,“峰值开关电流限制”的额定值为最小值(600mA)。

这种峰值电流限制是如何实现的? 它是否查找超出限制的任何实例、或者是否需要超过限制的特定数量的周期/峰值? 当峰值电流超过限制时会发生什么情况?

我的客户发现峰值高于600mA 最小峰值限制规格(大约~620mA)。 此时、它们无法更改原理图、但需要评估超出电流限制的风险。  非常感谢您提供有关电流限制内部工作方式的任何信息。

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel:

    600mA 是最小限制。  

    对于每个开关开始、低侧开关将打开。 则电感的电流会上升。 一旦达到电流限制、它将关闭。 并等待下一个周期。  

    因此、如果负载较重且超过限制、转换器将无法提供所需的适当电流。 Vout 将下降。  

    如果 Vout 下降太多、它将进入短路电流保护。 可在数据表中查看详细信息。