This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:在短暂断电和上电间隔期间、PMIC 降压输出的噪声为50Hz

Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, BOOSTXL-TPS650861, MSP430F5529, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948728/tps650861-50hz-noise-at-pmic-buck-output-during-short-power-down-and-power-up-interval

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: 、MSP430F5529IPG-UI

大家好、

我的客户正在使用 TPS650861,、他们在为 PMIC 加电后在降压输出端测试了50Hz 噪声。

BOOSTXL-TPS650861 EVM 和客户自己的 PCB 都存在此问题。  

仅当电源频繁打开和关闭时才会出现此问题、例如断电10秒后再次打开电源。  此外、它将在几秒钟上电后消失。

在上电时捕获的故障波形如下、从上到下依次为 CTRL、BUCK1、BUCK3和 CTRL 触发 BUCK1启动、BUCK1触发 BUCK3启动。

您能否帮助检查导致这种情况的原因?  如何验证可能的原因以及我们如何解决?

谢谢、致以诚挚的问候

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果下面的其中一项没有帮助、请提供 OTP 生成器文件以供进一步研究。 原理图也可能有所帮助。

    TPS650861通过寄存器报告故障、因此它们可以查看这些故障以尝试查看可能发生的情况:

    SHUTDNSRC -注意:器件每次上电时 UVLO 位将设置为"1"、因此在本测试中可以忽略

    PWR_FAULT_STATUS1

    PWR_FAULT_STATUS2

    IPG-UI 可以直接使用 MSP430F5529 Launchpad (仅3.3V)读取这些电压、如果需要1.8V 电压、也可以通过 BOOSTXL-TPS650861板上的电平转换器读取这些电压。

    如果 PMIC 检测到任何故障、它将执行紧急关断、重新加载 OTP、然后检查 CTL 引脚以了解下一步要执行的操作。 在每个稳压器启动期间、有一个大约10ms 的电源故障屏蔽、这可以解释为什么您看到重复模式。  

    如果您看到 CRITTEMP 警告、则 BUCK3/4/5上可能存在太大的电容。 电容过大会导致不稳定、从而触发 CRITTEMP。 考虑到 BOOSTXL-TPS650861上存在问题、我认为这种情况不太可能发生、但该问题的 GND 引脚电感相当强、因此这种可能性很小。

    我还建议查看 VSYS、VREF、LDO3P3、LDO5P0、PVIN3/4/5、 V5ANA、DRV5V_1_6、以查看其中任何一个在启动期间是否保持平缓。