This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:用作 LiFePO4充电器、在降压模式下、电流会返回

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937948/lm5175-used-as-lifepo4-charger-in-buck-mode-the-current-turn-back

器件型号:LM5175

您好!

我的 LM5175 DCDC 有问题。 我将其用作电池充电器。 我将太阳能电池板作为输入(约20V、太阳)、并将大约13V 的电池电压作为输出。 如果我将 FB 电压低于13V、电流将流回面板。  

我附加了该方案。

有什么建议吗?

提前感谢您、

此致、

Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    感谢您发帖。   您需要将 MODE 引脚的电阻器(R247)更改为49.9K 以启用 DCM、从而阻断回流电流。  有关详细信息、请阅读数据表。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Youhao、工作正常。

    再次感谢您、

    Davide