请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 大家好、
我是否可以知道 BQ24295RGER 达到 TS 引脚设置温度时为什么会有80mA 电流?
必须通过 CE EN 62368-1安全测试、但测试失败。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以知道 BQ24295RGER 达到 TS 引脚设置温度时为什么会有80mA 电流?
必须通过 CE EN 62368-1安全测试、但测试失败。
谢谢!