请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25927 您好!
我的客户正在使用 TPS259271、配置如下:
输入为18V、不使用 BFET、输出连接不可插拔负载。
由于 VIN 为18V、这是建议的最大工作 VIN、因此当输入电压为18V 时、插入和拔下负载是否有风险?
因为它们没有将 VIN 短接考虑在内、所以它们将 BFET 悬空。
但实际上、它们面临输入短路情况、并且发现器件会在输入短路时断开。 负载电容为420uF。 它们不确定器件是否因流经二极管的高反向电流而损坏、或者输入电压振荡是否超过-0.3V 绝对最大额定值。 因此、他们询问我们是否有数据显示器件在18V 至0V 输入短路时可以处理多大的负载电容?