This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:关于降压峰值电流和连续电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938906/lmr23630-q1-about-buck-peak-current-and-continuous-current

器件型号:LMR23630-Q1

大家好、

降压转换器的持续负载电流写入数据表、我想知道器件可以承受多大的峰值电流限制?

例如、LMR23630-Q1器件可实现3A 的连续电流。

然而、峰值电流超过3A (3.5A ~ 4A、具体取决于电感器尺寸)、器件可承受的峰值电流限制有多大?

数据表中未显示该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值电流受高侧电流限制。

    EC 规格: IHS_LIMIT