This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936861/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

我的帖子似乎有些脱节。

因此我创建了一个"新问题"帖子。

请参阅以下内容:

你好 Ulrich

我之前报告过、我无法使 CPC3909耗尽型 FET "关闭"。 因此、电阻器和齐纳二极管将加热至吸出点。

将 CPC 与评估套件 BSS126H6327XTSA2 (最后几个字符没有意义)进行比较、我注意到一些我认为不重要的差异、但显然差异很大。

实际上、我的"不关闭:这些器件的术语不正确、您认为吗?

应该说、当您使用 CPC3909增加 VBULK 时、器件不会限制向 SWS 引脚的电流输出。 很明显、BSS126确实如此。

IXYS 为该器件提供的唯一有用的图形是 ID 与 RDS。 在 HVG 的值范围内,似乎没有办法限制低电平范围内的电流。 CPC 的额定工作电流为亚安级、RDS 非常低。

另一方面、BSS126的额定电流为10mA 或更低。  RDS 在300欧姆范围内

令人惊讶的是、即使 HVG 低于 SWS、电流限制也不会下降太多。

但是、可能只有当充电控制 FET 提供几百欧姆的电阻时、启动电路才会工作。 CPC 不会发生这种情况。

我的理解是正确的吗?..而且在整整一周时间里一直在砍错树?

无论如何、我订购了 BSS126 FET 以实现次日达:我的电路无法安全启动、这是没有其他原因的、允许我超出掉电/掉电范围、然后达到完全 VBULK。

感谢您对此的评论。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    我们现在的响应与原型板中使用 BSS126H6327耗尽型 FET 的 TI 评估套件完全相同。

    最后,我醒来后发现了 CPC3909和 BSS126之间的关键区别… 太糟糕了,我直到被堵到墙前才发现这种差别。。。 应该注意到的是,尽管我有评估套件。。。但是我从 god 那里购买了 BOM,知道 TI BOM 的哪个版本!。。。。错误地认为 SOT89封装将是"更好的" HV 支持等。。。更大显然不是更好。。。。。

    过去:我们非常兴奋...希望现在我可以将它完全变为400V VBULK 并享受一个活跃的驾驶体验。

    感谢您的帮助。

    PL 忽略过去几天的所有帖子...出于教育目的、这些帖子可能会对论坛人员有所帮助...

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    很抱歉、我的回复延迟;我在执行某些任务时非常忙。

    我不完全同意您在此应用中对 CPC3909器件"非工作"方面的评估。  
    没错、我们没有使用过该器件、也没有对其特定"奇怪"的经验、但我希望它可以在启动和 VSW 检测方面按预期工作。 它不在您的设计中/不在您的设计中可能需要完全了解它与 BSS126器件之间的差异。

    首先、虽然对于 BSS、CPC 的饱和导通电阻为6R 与>300R、但我认为它并不相关。  因为在用于启动时器件不饱和。   假设在400V 大容量电压下为2mA、两个器件的有效电阻应为200KR。  电流不受器件最大 RDS (ON)的限制、而是受启动期间源极电流通过源极和 HVG 之间的总串联电阻建立的-Vgs 阈值电压的限制。   例如、如果 CPC 的 Vgs 值为-2Vgs、 并且这是在120R 外部和~1K 内部、则您将获得~1.8mA 电流来为 VDD 充电。   任何较高的电流都会增加-Vgs、并进一步挤压 depl-FET、因此它是自限的。  

    我认为主要的问题可能是、一旦 VDD 达到17.5V、较大 CPC 的结电容可能会使关断速度变慢。  HVG 会变为具有 下拉电阻的11V 稳压器、从而降至11V VSW 感应阈值(请参阅数据表的图17与图16)(也请参阅图29)。  但下拉电阻较弱、由于其 Ciss 较大、它可能无法足够快地关断 FET、因此 FET 会继续导入 SWS 保护齐纳二极管并在 HVG 能够将其下拉之前过度耗散。    

    正如我说过的、我们尚未使用较大的 DEpl-FET 测试运行情况、但我认为这可能会考虑到您在齐纳故障方面的体验。   
    如果事实证明、其他较高电容、Crs 和 Coss 也可能具有开关操作的一些不可预见的缺点、即使可以缓解启动问题也是如此。

    我很高兴 BSS126器件能够按预期工作。  

    此致、
    Ulrich

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich!

    我们的 understand...no 问题:您的支持无法抱怨!

    你对中国共产党的看法是很好的——事实上,可能的高收费可能不会改变中国共产党的导通状态,但中国共产党第二十六届党的工作是一种魅力…… 我们坚持这么做。 我们现在有2个原型:直到这个阶段、这两个原型都运行良好。

    接下来、我们来看看下一个障碍:我没有获得 PWML。

    在 SWS、HVG 和 VDD 控制器上启动 与 Evalk 套件类似:但没有雪茄。

    为什么?

    可能是电流感应电阻器(来自 SLUC664 C) 1欧姆可能过高。 我之前在 UCC287x 上的经验告诉我、有可能:在 UCC2870x 中、我不得不得到一半的计算/估计 RCS。

    现在就这么做了。

    然后是 AUX 绕组。 xmfr 的极性? 我们在输入电路之前已经对此进行了测试。 我们的是超平面 xmfr。 一旦构建完成、您就不能错线了。 然而、将进行现场测试。

    -请记住、在输入控制器之前、我们在 NV6117上/下通过连接至 HV 的电阻器进行了外部 PWM 测试。 这将检查 NV 焊接、隔离链等

    供参考:我们有自己的 PnP 和回流烤箱。 从 THnx 到 COVID 关断、我们必须采取这种极端措施。 我们没有人往返于装配厂和 Timbaktu。

    全部在一个屋顶上。

    因此、我们对焊接-对齐和在部件焊盘下方...因此我们检查所有内容以验证部件是否完全焊接和对齐。

    UCC28780周围所有器件的值均来自 SLUC664修订版 C、请参见随附的。 我们的汇编代码使用这些值。

    这几乎是5月1日5月1日的电话!

    如果您要使用 PWML、请感谢您提供的任何帮助。

    请参阅随附的 xl.e2e.ti.com/.../eq30proto_5F00_vbrin_5F00_150vcalc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    在 VDD 达到~17.5V 峰值并开始下降后、EB 应至少获得1个 PWML 脉冲。

    如果您完全没有收到任何引脚、我怀疑存在某些引脚故障、如表3 (数据表第35页)中所示。

    具体而言、我怀疑您会根据 计算器中显示的680K 值获得"RTZ-Pin -open"故障。
    我从未见过如此高的价值、 我相信它 超出了设计 人员对价值的期望。
    通过将启动时流出 RTZ 引脚的电流与内部最小基准电流(我认为大约为5uA)进行比较、可以实际检测到"开路"故障。
    但该值为非特征值、因此它可以是+/-某个值。 尽管如此、3.4Vrtz / 680kR = 5uA、我认为就是这样。

    尝试将 Rrtz 降低 25%、以查看是否出现 PWML。  它可以 稍后进行调整、但此时获取脉冲更重要。    

    此致、
    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    Thnx:让我检查一下。 664 XL 文件中的某些条目肯定会给出错误的值。

    供参考:由于 VDD 引脚在启动阶段达到峰值、我们确实会在 VDD 引脚上出现几次毛刺脉冲-但 Vsws 节点上没有任何毛刺脉冲。

    让我首先修复 RTZ。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    我们在 RTZ 中放置 了大约-25%的值

    一些脉冲会出现然后消失。

    那么、其他东西不正确。

      通过操作反馈引脚、我们是否有任何方法可以从控制器获取任何脉冲? (他们在1526年的习惯……我是在加州的 TI-尔湾见证了这一开环脉冲……但现在我已经从复古时代开始了……)……

    或者从外部源应用 VS?...当然要将控制器与其同步...

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    好的一点是、您现在获得的是 PWML 脉冲。  但开环运行该器件并不容易。  

    以下是本文档的可用位置:

     e2e.ti.com/.../Debug-ACF-Start_2D00_up-Issues-SLUA982.pdf

    请将此作为指南、了解超出前几个脉冲的情况。

    虽然它不会持续运行 并仅进行回收、但在 REF 上触发示波器或运行高电平以在尝试运行时查看其他信号可能会很有用。 在尝试过程中、这些值将上升和下降。

    一旦它持续运行、REF 始终为高电平(5V)并且在 AAM 期间运行始终为高电平、这样您就会失去它们的触发值、但是在 ABM 和更低的运行期间、是一个很好的触发源。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    让我通读一下。

    太多了。

    以下是需要注意的几个事项:  

    ——知道的钱值是正确的:np,ns,nA。 就地极性是正确的。 Lpri、Laux 和 Lsec 均符合 Lpri 650 μ H 的预期。

    我们知道从 xmfr 到控制器的所有连接都是正确的。  

    一些电阻器值略有不同(RTZ 388K、RDM 91.9K ETC0..)。 但会越来越近。 RCS 为500 m 欧姆,计算值为800 m 欧姆,此阶段是否重要?

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    在800mR 应用中使用500mR 可实现比所需的更高的输出功率、并且主要将您的主功率级别置于 ABM 区域而不是 AAM。  RCS 接近800mR 时、您将获得更好的体验。    

    尽管如此,在这个阶段并不重要。  我回答了一个单独的帖子、其中涉及启动期间过载的 REF、该帖子是最近缺少 PWML 的主要可疑人物。  因为我认为、同一标题"UCC28780:UCC28780"的帖子太多了。
    让我们关闭这个并保持它关闭。  

    我们将继续使用另一个具有.pptx 文件和 REF 波形的文件。

    注意:如果您回复此帖子、它将再次重新打开该主题。 因此、请避免打开多个线程。

    此致、
    Ulrich