请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25630-1EVM-291 您好!
我对 UCC25630-1EVM-291有疑问、我似乎无法理解原理图上 D10和 R21组件的确切功能。 产品团队是否能够就此提供建议?
此致、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 UCC25630-1EVM-291有疑问、我似乎无法理解原理图上 D10和 R21组件的确切功能。 产品团队是否能够就此提供建议?
此致、
Leo
您好、Leo、
D10和 R21有助于避免光耦合器饱和、这会导致光耦合器响应延迟并导致瞬态响应延迟。 通常情况下、FB 引脚电压宽松调节至~5.5V、器件将测量从 FB 引脚拉出的反馈信号电流量。 如果光耦合器开始饱和、FB 引脚上的电压开始下降、D10打开并向 FB 引脚提供额外的电流、以尝试防止光耦合器完全饱和。 R21设置 D10导通时、光耦合器额外的电流大小。
此致、
本·洛夫