This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445数据表 NC4电阻选择

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938578/sm72445-sm72445-datasheet-nc4-resistor-selection

器件型号:SM72445

你好

我注意到、数据表要求5V 线路的上拉电阻值为60.4K。 Solar Magic 设计使用174K 上拉电阻器。

数据表中没有关于 NC4 (引脚23)功能的说明、因此很难理解为什么推荐使用60.4K 的特定值。

有人知道这是为什么呢?

此致

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    遗憾的是、我们无法找到有关选择该电阻器的方法的详细信息。

    但我认为该引脚用于某些内部功能。 请按照数据表的建议、使用60.4K 电阻器或闭合到该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢你的答复。 令人遗憾的是,这些文件没有包括与寄存器值有关的这方面的内容以及我之前的主题。 文档内容很少。 有趣的是、Solar Magic 设计使用174K 电阻器、未给出任何说明。

    再次感谢您的努力。

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的。 我想此引脚中没有特定功能、只需上拉即可。 但我找不到详细介绍该引脚功能的更多文档。

    感谢您的理解。 如果还有其他问题、请告诉我。 我会尽力提供帮助、尽管我可能不会比您了解更多。