This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:SW 节点处的奇怪波形

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948317/lm5085-strange-waveform-at-sw-node

器件型号:LM5085

您好!

我的 ctomer 原理图如下[39-58.1V 输入、5V/2A 输出]。 ,他们根据 LM5085EVM 用户指南使用了成本最低的配置。 但他们发现 SW 节点的波形不正常、 似乎是将不同频率的两个波形混合在一起。  请帮助您建议 如何进一步分析此问题? 谢谢。  

SW 节点波形:

放大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会找到负责的工程师、稍后我们会与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    在原理图中、您没有输出电容器 ESR 或3类纹波网络。

    使用 COT 转换器、您需要具有纹波生成方案、可以使用 ESR 或人工纹波生成。 否则、您将会看到不稳定。

    请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多