This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:充电状态 TPS65721

Guru**** 2562160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937899/tps65721-charging_status_tps65721

器件型号:TPS65721
主题中讨论的其他器件: BQ27426

您好!

  TPS65721器件 将能够在充电期间和现场使用期间提供电池状态。

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    很抱歉,但我不理解这个问题。

    如果您对寄存器映射有任何疑问、请参阅 TPS65721数据表并告知我。

    CHGSTATUS 是寄存器0x01、用于 实时指示器件的电池充电器状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的回复

    我正在检查是否能够在不同的电池电量水平下捕获电量监测计的百分比、或者在使用 CHGSTATUS 寄存器为电池充电及其充满电时、我们是否能够提供任何指示。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、  

    TPS65721没有内部电量监测计、因此、如果您需要功能齐全的电量监测计、则必须在另一个 IC 上添加电量监测计(例如 、您可以使用 BQ27426)。

     CHGSTATUS 寄存器主要在充电出现问题时提供警告或指示一切正常。

    • 如果 蓄电池温度传感器指示蓄电池过热或过冷充电、则 TS_HOT 和 TS_COLD 会发出警告
    • OVP 警告输入(AC)存在过压情况、TPS65721会保护电池免受这种危险电压的影响
    • CH_ACTIVE 表示充电器已激活并正在为电池充电、但不表示它正在为电池充电的电流
    • CH_PGOOD 表示输入电压(AC)处于可接受的充电范围内
    • CH_THLOOP 表示动态电源路径管理(DPPM)或热保护环路有效、这将降低电池充电电流、直至条件重新电压