This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:在内部 FAT 下流经二极管的最大反向电流

Guru**** 2518590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937044/tps25910-max-reverse-current-through-diode-at-internal-fat

器件型号:TPS25910

您好!

我的客户希望知道从 OUT 到 IN 的最大反向电流。

如果 IN 开路且对 OUT 施加电压、IN 电压将通过内部 FET 上的二极管上升。

二极管是否存在最大电流?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    内部 FET 的体二极管通常无法表征。 它可以处理的最大电流取决于电流的幅度和电流的持续时间。  

    您能告诉我们您预期流经体二极管的电流大小以及持续时间吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢你的答复。

    电流最大为1.2A、假设为30秒至1分钟

    是否有时间和电流的关系图?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    遗憾的是、我们没有显示体二极管在多长时间内能够承受多少电流的图。

    您能告诉我使能引脚是接地还是由外部信号驱动吗?

    如果连接到 GND 并在 Vout 上施加电压、则 Vin 上的电压将是 Vout-diode 压降。 这将使能器件、FET 将导通一旦 FET 导通、反向电流将流经 FET 的通道、而不是体二极管。 在这种情况下、体二极管不会承受太大的应力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在客户设计中、EN 通过一个电阻器连接到 IN、使电压小于5V。 当 Vin 为低电平时、FET 关断。

    客户假设 Vout 高达7V、因此由于 FET 关闭、1A 的电流在体二极管上从 OUT 流向 IN。

    在这种情况下、体二极管是否会发生任何损坏或故障?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    正如我之前提到的、我们没有对内部的体二极管进行表征。

    我们建议客户在系统中使用此 IC 之前测试此条件。