This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:原理图检查

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947853/tps543b20-schematic-check

器件型号:TPS543B20

你(们)好  

您能否帮助查看下面的 TPS543B20原理图以及是否需要进行调整?

Vin=12V、Vout=2.5V 输出电流12A OCP 13A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    总的来说、您的原理图看起来不错。 只需几个注释:

    1) 1)如果您打算在电路板上测量波特图、我建议添加一个与 R595顶部反馈电阻器串联的占位符0ohm 电阻器、以用作注入点电阻器

    2) 2)我建议为与 R595顶部反馈电阻器并联的前馈电容器添加占位符。 这可以为您提供一定的灵活性来调整和优化稳定性瞬态响应

    3) 3)我看到 C608 33pF 与底部反馈电阻器 R596并联。 这将使用截止频率约为840kHz 的反馈分压器创建低通滤波器。 这可能还不错、但通常我们建议将截止频率保持在高于开关频率的水平、以确保低通滤波器的相移不会影响稳定性。

    您是否将反馈连接到负载、使其与转换器输出保持一定距离? 我们通常建议使用10欧姆感应电阻器的如下配置、这有助于提供一种断开输出网的方法、作为一种调试工具来手动更改获取反馈的位置、例如、 将反馈连接到靠近转换器输出的本地输出和接地、而在远程负载下则更远。 RSP 的顶部10欧姆电阻器也可用作波特图测量的注入电阻器。 您似乎使用网络连接将输出直接连接回 RSP/RSN、这很好、但您失去了上面提到的一些灵活性。