This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:错误--预期关键字激励、SAW V。&错误(ORPSIM-16015):未知参数。

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01449
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938084/tps561201-error----expecting-keyword-stimulus-saw-v-error-orpsim-16015-unknown-parameter

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件:TIDA-01449

我是新手、我一直在使用 TIDA-01449参考 设计、但当我模拟项目时、我会遇到如下错误:


警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 的格式不正确

INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。

索引有4063个文件中的79735个条目。


**** SUBCIRCUIT X_V1的扩展****
X_V1.V_V1 X_V1._0RDC 0 12V
---------------- $
错误--预期关键字激励,SAW V

X_V1.RDC_V1 N00224 X_V1._0RDC 10 Ω
-------------------------- $
错误(ORPSIM-16015):未知参数。

非常感谢您的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alien、  

    是否要共享您的 TINA 项目?  我将尝试运行和调试它。  

    BRS、  

    Edwin。