This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:Sch 审查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947839/tps92515-q1-sch-review

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92515

大家好、

请   帮  您查看   TPS92515-Q1的 SCH?

e2e.ti.com/.../TPS92515_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    TPS92515的原理图看起来不错。  如果 LED_EN 保持高电平、LED 上的电流将约为2.2A。  占空比将较高、因此 TPS92515应具有良好的散热性能。  开关频率计算为168KHz、但由于 RCS 压降以及其他电压降、开关频率将较低、因为净空只有2V。  他们可能需要考虑 TPS92515A、具体取决于重要事项。  TPS92515具有开启校准功能、可实现更精确的电流设定点、但如果接近阈值、它可能会在功率周期上发生变化。  TPS92515A 不具有自动校准功能、因此设定点精度会稍低一些、但在下电上电时无法更改。

    此致、