This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:2xIOL 序列触发器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947413/tps2663-2xiol-sequence-trigger

器件型号:TPS2663

大家好、团队、

我对 TPS26631中的2xIOL 序列触发器有疑问。
启动2xIOL 周期的 TCB (线性)定时器的触发器是什么? (通过负载电流阈值电平?)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    负载电流幅度是 启动 TCB (dly)定时器的触发点。

    如果负载电流超过 IOL、则启动 TCB (dly)、25.5ms (典型值)计时器。  在此期间、器件将通过负载所需的不超过2 x IOL 的过流、超过该过流时、器件将在2 x IOL 下进行调节。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Rakesh。

    请允许我再添加一个问题。
    如果连续尖峰负载在短间隔内出现、则 TCB (高精度)定时器是否刷新?
    (例如、100us 后出现10us-8A 短脉冲)  

    提前感谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    是的、如果电流在  TCB (轻)计时器到期前降至 IOL 以下、则计时器会刷新。

    此致、Rakesh