Other Parts Discussed in Thread: LP5012
大家好、
我们收到了客户的询问、是否可以将 P-MOSFET 连接到 LP5012的输出以以更高的电流驱动 LED?
当 LP5012的 OUT 引脚未灌入电流时、他是否需要添加一个上拉电阻器以使 MOSFET 保持关断状态? 他更喜欢使用1Mohm。
客户想知道、如果上拉电阻器为1M 欧姆、是否必须为 Iref 设置电阻器?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
LP50xx 可扩展由外部电阻器(RIREF)设置的基准电流(IREF)、以在每个输出端口吸收输出电流(IOUT)。 以下公式可用于计算外部电阻器(RIREF):
RIREF = KIREF * VIREF / ISET (KIREF = 105、VIREF = 0.7V)
当 将 P-MOSFET 连接到 LP5012的输出 以更高的电流驱动 LED 时、电流阱(LP5012_OUTx) 为 P-MOS 提供驱动电流。
驱动电流过小将导致驱动容量不足。 请根据您的 P-MOS 选择 IREF 的合适电阻器。
最恰当的考虑
徐美奈