This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:I2C

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947352/bq76940-i2c

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

我正在考虑一种配置、在该配置中、外部微型计算机与 BQ76940和 BQ78350-R1的 I2C 线路并联以访问 AFE。
BQ78350-R1是否与相应 I2C 线路的外部中断不兼容?
如果您有任何其他需要注意的问题、请向我们提供一些建议。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    遗憾的是、我认为这种配置不能正常工作。 BQ78350-R1固件将与 BQ76940频繁通信、因此当需要进行重要事务时、外部微控制器可能会干扰。 每当新的电压和电流测量可用或触发保护时、BQ76940 ALERT 引脚都会向 BQ78350-R1发送中断。 我不确定当 I2C 被外部微控制器使用时、如果 ALERT 引脚变为高电平会发生什么情况。

    此致、

    Matt