This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:TPS56628DDA 5V 至3.3V 问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946358/tps56628-tps56628dda-5v-to-3-3v-problem

器件型号:TPS56628

大家好、

因此、我的收款人项目中使用的 TPS56628DDA 有问题:它根本不提供电压。

我使用此直流/直流转换器将 VIN=5V 转换为 VOUT=3.3V、并且需要高达5A (更像3A)。

下面是我所做的原理图:

下面是 WEBENCH 的原理图:

我获得的电压输出为0.65V。

有人可以提供帮助吗? 我不知道问题是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,似乎看不到您的 sch 图片,是否可以重新上传?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、抱歉。 这里是原理图。

    我的电路:

    WEBENCH 电路:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、原理图看起来不错、只是建议再添加一个22uF 输出电容器、这不应导致无输出电压。

    您是否检查了焊接? 您测试了多少个电路板? 结果是否相同?

    您是否测试了 VIN/EN/VReg5/SW 波形?

    此外、请捕获您的布局图片以供参考。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    首先、感谢您的帮助!

    以下是我的答案:

    1-您是否检查了焊接? 是的、焊接正常

    2 - 您测试了多少个电路板? 结果是否相同? 我们有4个板、但在板工作之前、我们必须进行修改。 我们为一个电路板做了这项工作、但对其他电路板还没有做。 完成后、我们也将测试其他板

    3- 您是否测试了 VIN/EN/VReg5/SW 波形? 电路板位于我的客户处、因此我无法访问、而且他们没有示波器(抱歉)。 但我确实得到了这些值

    - VIN=5.07V

    - EN = 4.94V

    - VREG5 = 5.03V

    -PG=0V

    - SW= 0.64V

    -VBST=5.7V

    - VFB = 0.16V

    4 -另外、请捕获您的布局图片以供参考

    我想问题可能是直流/直流启动、但我们不需要使用示波器来检查。 因此、当客户给我发送一个电路板进行我自己的测试(或者如果他们购买了振荡器)时、我将能够检查它。

    再次感谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局实际上并不好、尤其是对于输入和接地。 我的建议是

    布局

    您可以尝试跨接 GND 引脚到输出电容 GND 和输入电容 GND 的短而强的电线。 如果可以连接散热焊盘、则更好。

    使输入线路更强、从输入电容器到引脚的线路很窄、看起来只有一个通孔连接到5V? 如果是、则直接从输入电容器将强线跳至5V。

    波形

    VIN/SW/Vout 仍需进行测试

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    感谢你的帮助。

    为了接地、只需进行澄清。 除了 GND 内部平面外、顶部和底部都有 GND 聚丙烯用于恢复整个电路板(尽可能)、图像中未显示这些聚丙烯。 但我想 它更用于屏蔽目的。

    我们将在接下来的几天内尝试该解决方案、我将在得到结果和波形时将其发布回去。

    再次感谢您!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    因此、我终于找到了问题。 它实际上不在直流/直流转换器的电路上、而是在它之后。

    在使用 VCC 的组件的滤波块的电路后面有一个齐纳二极管、并将其反相安装。  那么、现在这是固定的 、它起作用了。

    但无论如何、我会在+5V 和输入电容器之间放置一根导线、以尝试在该 VCC 上施加满负载时避免出现问题。

    感谢您的参与和帮助!

    此致。