This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:IADJ 电压范围问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947282/tps92513-iadj-voltage-range-question

器件型号:TPS92513

你(们)好

您是否会建议我的客户关于 IADJ 电压的问题。

说明了在8.3.4中 IADJ 引脚电压范围为0.18V 至1.8V  

可调 LED 电流(IADJ 和 ISENSE 引脚)。

另一方面、在图5的图形中。 第7页上的 LED 电流与 IADJ 电压间的关系。
还描述了0.18[V]或更低 IADJ 电压的行为。

问题1:即使在0.18 [V]或更低的电压下也可以使用 IADJ 终端吗?
Q2:如果可以使用它、如何在0 [V]时计算 LED 电流?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

      感谢您选择我们的 TPS92513、下面是您的问题的答案:

      Q1:是的、电压范围为0V 至1.8V、但我们建议在180mV 至1.8V 之间、对于低于180mV 的电压、TPS92513的亮度很好、但电路之间可能有更大的变化。 由于内部偏移将 IADJ 拉至0V、不会导致0V 的电流感应电压

      Q2:由于失调电压、无法保证当"IADD"上的电压为0V 时电流为0。如果要实现零电流、可以将"PDIM"下拉至零、因为"IADD"用于设置最大电流。

      因此、我们无法保证低于180mV 的精度、我们强烈建议在180mV 至1.8V 之间。

    BR

    肖恩