请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256402 尊敬的 TI 专家:
我的客户正在使用 UCC256402。 我有疑问。
查看下面的波形、如果在电源故障后的1秒内恢复供电、则正常运行将不起作用。
数据表显示故障恢复在1秒内、输出不在1秒内输出是否正确?
询问是否有另一种方法可以节省另一秒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.