This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:电池健康状态寄存器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937252/bq25703aevm-732-battery-health-register

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703AEV2400

您好!

我想使用 BQ25703A EVM 和 EV2400为2节18650锂电池充电。 我可以设置充电电流限制、充电电压限制和读取充电状态。 我想查看充电时的电池运行状况。 是否有任何显示电池正常的寄存器?

此外、在为2节串联电池充电时、如果我选择为一节电池充电、其中一节电池的电量保持在27%、另一节电池的电量为85%、充电控制器会在85%的电池充满电时停止充电。 但我希望两个电池都充满电。 您能为这种情况提出任何解决方案吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thu、

      充电器 IC 不负责测量电池的 SoC、只能通过 ADCVSYSVBAT 寄存器读取测得的电池电压。 SoC 测量将由系统中的监测计进行。 对于串联的电池、监测计还能够处理串联电池的电池平衡。 您可以在此处查看我们的监测计产品: https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    谢谢你。 我已经订购了 MAX17263 EV 套件、这是不是应该执行上述工作的监测计产品之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thu、

      很遗憾、我只熟悉 TI 产品。 如果您想使用该部件、则必须将问题直接发送给 maxim 团队。