This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:OTP 发生器

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946747/tps650861-otp-generator

器件型号:TPS650861

您好!

您能告诉我"默认情况下强制禁用"吗? 和"默认屏蔽 CTL/PG?" TPS65086100 OTP Generator 中的"Sequencing (排序)"选项卡?

- 默认情况下强制禁用? (默认=是):如果此设置为是, 则 VR 在 POR 之后是否不起作用?

- 默认屏蔽 CTL/PG? (默认=否):注释显示如下:

默认情况下屏蔽 CTL/PG 会导致电源轨始终开启、除非默认情况下禁用强制。

这是什么意思? 如果设置为"是"、VR 是否始终开启并且无法通过 PG 或 CTL 引脚控制序列?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    请参阅 《TPS65086100非易失性存储器编程指南 》中的图3、了解有关这两个位的信息以及它们如何影响稳压器相对于 CTLx 引脚的启用。

    基本上、屏蔽 CTL/PG 和强制禁用是忽略 CTLx 和 BUCKx_PG / LDOx_PG 信号的方法。