This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95491Q5MC:<-7V 负尖峰

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946928/csd95491q5mc--7v-negative-spike

器件型号:CSD95491Q5MC
主题中讨论的其他器件:TPS53679

大家好、

我发现 Vsw 到 VGND 的尖峰大于-7V。 我添加了启动电阻器和缓冲器、但帮助很小。 控制器为 TPS5369/659。 是否有任何电阻器可调优以降低尖峰?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您使用了哪种探头?请使用差分电压探头进行测量、将探头尖端尽可能靠近功率级 SW 和 PGND 引脚放置、 以最大限度地减小寄生电感的影响。 有时、负尖峰可能是由寄生电感引起的测量问题。  

    最棒的

    清泉