TPS27S100数据表的第7.3.4.7节讨论了反向电流保护并提供串联二极管或 GND 网络。
在我的应用中、反极性不是问题(我在其他地方具有保护功能)、因此 GND 网络不起作用。 相反、反向电流的主要来源是电源快速下降并且负载仍有一个大的充电电容器、该电容器希望通过开关放电(基本上是数据表中提供的电源短路情况)。
另一些人 指出、串联二极管的功耗浪费在热量上会很昂贵。 我可以发现的最低 Vf 二极管为~410mV、这将在4A 负载下产生恒定1.6W 的热量。 当我设计一个低 RDS 开关时、这似乎是荒谬的、它只会消耗1/4的功率而不使用二极管。
那么、我的问题是、我可以改用反并联二极管(如下图所示)吗? 我找不到规格。 在 TPS27S100 体二极管的正向电压上、但假设它大于450mV (FSV15100 @ 4A 的 VF)、那么 FSV15100应该承载大多数反向电流、而不是体二极管、对吧?
谢谢、
Daniel