This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:为什么我们将最大平均输入电流指定为25mA?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936615/ucc23513-why-we-specify-the-maximum-average-input-current-to-25ma

器件型号:UCC23513

我们是否通过一些公式进行计算以获得结果?

或者通过测试得到保证,例如,当生产每个插座时,我们将为输入二极管增加25mA,那些能够通过测试的人最终将进入市场,那些未通过测试的人将被丢弃。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Howard、

    25mA 是我们设计器件时所遵循的规格。 键合线、金属轨道等仅针对如此大的电流而设计。 而且、由于它是绝对最大额定值、因此绝不应使用它。 请参阅数据表中的以下注释:

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性

    建议运行条件为7-16mA。 所有电路设计都应在该范围内完成。