This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:器件和 MOSFET 在空载情况下变得很热

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946200/lm5146-q1-device-and-mosfet-getting-hot-with-no-load

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

你(们)好

我们在设计中使用 LM5146、通过48V 电源轨提供12V 电压。

此设计在正确的12V 电压下进行调节、开关频率550kHz 正确、 然而、LM5146和 MOSFET 在无负载的情况下变得很热、我们采用了以下显示顶部和底部 FET 栅极驱动器的迹线捕捉、很明显这是一个问题。

通道4 -顶部 FET

通道2 -底部 FET

  

下面是该设计的原理图页面副本、布局在很大程度上基于 LM5146参考设计、但如果需要、我可以提供该信息。

我们将尝试使用一些不同的 MOSFET 和电感器、但我们是否还应审查其他方面?

此致


Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请对照此器件的 TI 产品页面上的快速入门电子表格工具检查您的组件值;请确保正确。

    此外、请确保所有元件都已就位、尤其是 C563电容器。

    请在一个示波器屏幕截图中提供 SW、HO 和 LO 信号的波形。

    此外、查看您的 PCB 也会有所帮助。

    您可以尝试用零欧姆短接 R1235并进行测试。

    此外、在引脚#8接地的情况下进行测试。

    您是否使用了小负载来尝试过它??

    我会将其分配给我们的控制器工程师以获得进一步帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    下面是 SW、HO 和 LO 信号的示波器捕获、该信号处于负载下、约为800mA。

    通道1 -软件

    CH2 - HO

    CH4 -低

    短接升压电阻对走线没有明显的区别、接地 SYNCIN 改善了信号的抖动。

    PCB 布局如下所示、电路的顶部和底部有一个实心 PCB 接地层。

    随附的是 Excel 电子表格中的补偿值、我必须用 PDF 格式接受补偿值。

    理想情况下、我们希望使用与 LM5146 EVM 相同的电感器和 MOSFET 进行测试、该测试看起来很好、很平滑、但是这些器件现在似乎都已停产、您是否有我们可以尝试的建议替代方案?  然后、我们可以设置更高的电感和更低的频率。  我们还考虑在底部 FET 上使用肖特基二极管。

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-48Vin-12Vout-8A-550kHz.pdf

    如果您有任何其他问题或需要对任何项目进行澄清、请告知我。

    此致

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    只需添加并遵循相同的查询、因为我得到的是相同的高侧波形、而我的 IC 在400mA 的极小直流电机负载下达到55°C。  我的输出为18V。

    我看到我的波形、如果电压降至35V 以下、则热量会降低、嘿、Malcolm、你也会得到同样的东西吗?

    此外、对于电阻负载、我会得到良好的波形完美的方波、但在直流电机等电感负载上、波形会返回。

    此外、Frank 为何引脚8 SYNCIN 应接地、如果引脚悬空会产生什么影响。

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    这些波形 显示了断续导通模式(DCM)、对我来说非常好。

    当电感器电流降至0A 时、两个 FET 都关断、SW 节点 L-C 会按预期响铃。

    HO 下拉是 SW 节点、因此当 SW 振铃和 HS FET 关闭时、HO 应与其一起振铃。

    您在第一个帖子中的波形看起来好像 HS FET 在断续导通后未正确导通、但在这里看起来更好。 我们可能看到同步输入触发不良时钟脉冲的噪声。 这个小过冲是一个不完美的现象、但启动电阻器应该有所帮助、这也可能与探测相关。

    布局看起来不错、LO 布线有点长、但最近波形的 LO 噪声可以。 最令人担忧的可能是 PGND 与那个小通路的接地效果如何。

    满载时、这些栅极驱动信号是什么样的? 您还可以对齐 HO 和 SW 示波器通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    接下来将波形发布到相关问题中(顶部为黄色按钮)、我认为您的电感负载是单独的烧烤。

    接地同步输入将防止噪声触发随机时钟脉冲并破坏稳定性。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多

    感谢您的反馈。  我将采用一些新的示波器跟踪、并在明天提供这些跟踪。

    正如 Frank 建议启用 DCM、我已将 SYNC IN 引脚接地、明天我将对 EVM 进行同样的尝试。  如果未将 SYNC 引脚接地、我将不会获得与下面所示 EVM 相同的波形(长接地引线、因此会产生振铃)。

    EVM 文档未显示每个工作模式的开关波形、是否有涵盖此内容的 TI 应用手册或您是否有其他参考?

    关于我们在 LM5146和 MOSFET 上看到的温升、我们应该使用栅极电容更低的顶部 MOSFET、还是降低我们的工作频率和电感器?  较低 MOSFET 上的肖特基二极管如何?  考虑到我们的12V 输出电压、将通过肖特基二极管向 VCC 馈送该电压、可以显著改善 LM5146的热性能?

    此致

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、  

    感谢您回答我的问题。

    我具有一个具有良好方波的两个波形是电阻式泵负载、它消耗大约6A 并以24V 电压运行、而高侧执行此类任务的第二个图像是电机以24V 电压运行并消耗400mA 电流。  

    您好、马尔科姆、  

    感谢您调整我的问题  

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    如果将 SYNC 上拉至 VCC、则转换器将在轻负载下以强制 PWM 开关模式切换、并导致效率降低。

    二极管仿真是对非同步转换器的行为建模、您可以观看或下载以下培训。

    training.ti.com/comparing-synchronous-and-non-synchronous-dcdc-converters

    DCM 没有开关波形、但希望您了解、当两个 FET 根据 SW 节点/ MOSFET 的降压电感和电容关闭 SW 节点 LC 振铃时。

    不过、这些满负载波形看起来很好。  

    关于温度、您可以看到快速入门计算器预测2-3W 高侧 MOSFET 上的损耗。

    您可以尝试使用具有更低栅极电荷的 MOSFET、或如您所说、降低开关频率并增加电感。

    是的、外部 VCC 将降低 IC 上的功率损耗和温升。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    实际上、这些波形是相似的、唯一的区别是您位于不连续导通模式边缘的第二个波形、而高侧 MOSFET 在 SW 节点振铃峰值而不是谷值时导通。

    这种行为是可以的、您可以尝试将 SYNCIN 拉至 FPWM 的 VCC 、您应该会得到一个方波。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请开始新的主题!

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Orlando 解决了我的问题、现在一切都很完美。  

    那曼