您好相关人员,
我使用 bq76940设计一个包含12节串联电池和额定48V 电压的电池组。 我不明白 过流和短路保护是如何工作的。
例如,根据数据表 OCD_T3:0 (位3-0): PROTECT2 寄存器的定义 电流的阈值。 这些位与库仑计数器寄存器进行比较以触发过流故障? 如果是、我认为库仑计数 器寄存器包含的位 不表示分流电阻器上的 mV、而 是 ADC 结果不表示 mV 值。 要转换 CC 中的 ADC 值位、主机控制器需要执行以下数学运算
μV 读数(以 μ μV 为单位)=[16位二进制补码值]μ×(8.44 μ A/LSB)
那么 IC 如何触发故障。 请向我解释、 如果我错了、请予以纠正。 正在等待您的回复。 谢谢