This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:器件运行在"省电模式"

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946701/tps62175-device-operation-in-power-save-mode

器件型号:TPS62175

尊敬的支持团队!

在我们的应用中、我们使用具有极低输出电流 (120mA)的 TPS62175、因此在 DCM 下-> 器件随后应保持省电模式。

然后、根据数据表、器件应使用(80ns)的最短导通时间。

在计算相应的开关频率时、我得到了以下结果:

F_PSM =2*Iout /(ton² * Vin/Vout ((Vin_Vout)/L)=2*0.12A/(80ns² * 12V/5V (12V-5V)/10uH)=22.3MHz

对我来说、结果似乎相当高(直流/直流转换器的典型值应为1MHz)。 这是正确的还是我的错误?!

此致、

Markus