This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:将 PG 连接到 VIN

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946495/tps7a90-connecting-pg-to-vin

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

您好!

在我的电流设计中、我们希望将一个上拉电阻器从电源正常状态连接到 VIN (最大3.5V)、而不是 VOUT。 如果 TPS7A90 (以及 TPS7A91)允许将 PG 连接到 VIN、我非常感谢您的确认、但我想在这方面是相同的。

抱歉、我错过了器件数据表中的一些明显内容。

此致

Brock Curle。

IDEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brock、

    数据表的第7.3.7节说明、您可以将 VOUT 以外的电源用于上拉:

    您只需确保 VIN 足够高、它将注册为接收器件的逻辑高电平即可。

    此致、

    Nick