您好、
我们在其中一个原型中使用 TPS22910。 我们收到了4块板、其中一个板将 TPS2991旋转90度。
我们使用另一个板进行了测试、该组件工作正常。 为了进一步测试、我们可以简单地绕过器件、但我不确定会发生什么情况。
因此组件旋转90度、这意味着:
VIN 引脚现在位于"ON"位置
ON 引脚现在位于"GND"位置
GND 引脚现在位于 VOUT 位置
VOUT 引脚现在位于 VIN 位置。
为了绕过该器件、我想基本上在原始 VOUT 和 VIN 位置之间建立一条链路。 该器件会发生什么情况? 这是否会在某个位置对 GND 短路?
当然、将其发回我的供应商并让他们修复会更好、但不幸的是、我没有时间进行修复、我们也没有工具自行修复它。
此致、
Rob