This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:关于使能引脚信号

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946344/tps2561-about-enable-pin-signal

器件型号:TPS2561

尊敬的支持中心:
我要问的是 TPS2561使能引脚的输入信号。

当 EN 的波形变化小于或等于阈值电压范围内的迟滞(55mV)时
(0.66V 至1.1V)、是否存在器件故障或不可靠的风险?

例如、电势降至1.07V、上升至1.12V、然后再次下降至0V 的波形。

参考:
SLVS930B [7.6电气特性]

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们认为存在风险。 55mV 只是一个基准电压和一个典型值。

    这不是一个可靠性问题、只要在 EN 电压不稳定且接近电压阈值时重新启动或关断即可。

    Abull