This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:意外放电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945834/tps22810-unexpected-discharge-current

器件型号:TPS22810

大家好、

在 VIN=12V 且 EN 被下拉的情况下、当我的客户向 Vout 施加2.5V 电压时、即使 QOD 保持开路、他们也看到 TPS22810出现了意外的灌电流。 流入 TPS22810的灌电流为3mA。  

在 QOD =开路的情况下、我不认为从 Vout 到 TPS22810内部有泄漏路径。 但是、万一、您能否检查从 Vout 到 TPS22810内部的泄漏路径?   

[条件]

输入电压:12V

EN:0V

QOD:开路

CT:2200pF

GND:0V

我要向客户询问波形。 但是、如果您可以提前查看上述问题、我将不胜感激。  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、  

    让我在今天的工作台上确认这一点、看看是否有任何电流流入器件、  

    然后、我将确认它并在此处发布更新。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri-San、

    谢谢! 很抱歉、我想更正我上一个帖子中的一个问题。 它们测量的灌电流为0.3mA、而不是3mA。

    它们就在大规模生产之前。 因此、这是一个紧急请求。 很抱歉、您的电话很匆忙、但如果您今天可以检查一下该行为、我很感激。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    我将通过电子邮件与您联系。  

    最好

    Dimitri