This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:工作结温与温度范围间的关系

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, UCC28221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945903/ucc28220-operating-junction-vs-temp-range

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: UCC28221

大家好、  

我对 UCC28220和 UCC28221有疑问。 数据表列出了-55C - 150C 的工作结温范围。 但是、al 高级别摘要表明温度范围为-40C - 105C。 您能否澄清哪些适用以及在哪些条件下?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    40C 至105C 的温度范围符合规格。 55°C 至-40°C 和105°C 至150°C 的温度范围可使器件正常运行而不会损坏、但可能不会完全遵循规格。 因此、您应在-40C 至105C 的温度范围内进行设计。