This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:SPICE 模型

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132, REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945713/lm4132-spice-model

器件型号:LM4132
主题中讨论的其他器件: REF4132

您好!  

我正在寻找 LM4132 Spice 模型。

但我无法找到它。  

我想仿真输入电压波动的瞬态响应。

我希望您提供模型或其他分析方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazunori、

    我们没有 LM4132的模型。 我是否可以建议使用 REF4132? 该器件是 P2P、具有适用于所有电压选项的 pspice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo Z、

    感谢您的回答。

    顺便说一下,你能告诉我“P2P”的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazunori、

    P2P 意味着器件具有相同的引脚输出。 REF4132是 LM4132的新版本、具有相同的引脚排列和封装。

    唯一的区别是 REF4132可以拉取和灌入+/-10mA、而 LM4132可以拉取20mA。 在 ADC 应用中、很少需要超过1mA 的电流。 我建议使用 REF4132。