This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:300mV 正向压降@ 70uA 电流

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945398/sm74611-300-mv-forward-voltage-drop-70-ua-current

器件型号:SM74611

您好!

我尝试使用该二极管以实现其最小正向压降。 使用3.3 VDC 电源时、当电路消耗的电流仅为70 uA 时、二极管上的压降为300 mV。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?  

谢谢、

Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    欢迎使用 e2e! 感谢您与我们联系。

    您能否分享以下内容、

    • 原理图
    • 压降是否随负载电流的增加而降低? 您是否在不同的负载条件下进行了测试? 您能否分享您的观察结果
    • 您能否共享阳极-阴极(或阳极- GND 和阴极- GND)波形以了解 IC 行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    在电路中、二极管上的压降约为300mV、因此我使用如下所示的简单测试电路进行了测试、并获得了类似的结果。

    我的实际电路的最大电流消耗为600mA。 数据表及其中的图声称在我的用例下下降了小于26mV、因此我想知道我是否错误地使用了该器件。  

    如果您需要您请求的阳极-GND 等的图、我可以捕获并提供该图。 请告诉我。

    谢谢、

    Sujith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    您附加的图像未正确上传。 是否可以再次以.png 格式将图像作为附件上传?