This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:bq76920平衡 FET 控制

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945629/bq78350-r1a-bq76920-balancing-fet-control

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350BQ76952

您好;

我尝试单击"提出相关问题"、但这不起作用。 这与之前有关 bq76920以及78350监控平衡 FET 状态的能力的问题有关。 我可以通过  ManufacturerAccess() 0x0059 AFEConfig  命令读取这些状态。 但是、我还需要能够通过78350以某种方式单独控制这些设备、即覆盖78350电池平衡控制、并使用我的 u/C 主机控制平衡过程...

这可以通过某种方式实现吗? (我是说通过对78350的一些命令)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    遗憾的是、无法覆盖 BQ78350电池平衡控制。 AFEConfig 是一个只读命令。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Matt;

    不幸的是、78350上的平衡算法是不可行的、因为它可能需要许多周期来实现平衡、而我的客户正在平衡它。

    我注意到、新的 bq76952允许在放松模式下进行平衡、这正是他们所需要的。 我需要确定解决方案/解决方案。