This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:在3S 配置中为每个电池提供反向充电保护

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945411/bq77904-reverse-charge-protection-of-each-cell-in-a-3s-configuration

器件型号:BQ77904

您好!

请参阅下面的原理图。 如果一个或多个电池插入方向错误、该电路是否会保护单个电池免受反向充电的影响? 或者、我是否需要在每个电池上添加额外的保护、例如与每个电池并联的二极管?

PS:不要查看原理图中的电阻器值、因为这些值尚未定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    BQ77904不会为反向电池提供保护。  如果 BT1C 向后安装、则会尝试驱动 VC1上的负电压、超出器件的绝对最大值、并允许电池放电。 只反向 BT1B 或 BT1A 不应在输入端提供负电压、而应使用2节电池提供正电压和1节负电压、器件的电压可能高于 V (POR)、从而导致器件允许对电池进行充电。  一节电池将欠压、但不会阻止充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 您是否曾使用过可在我的应用中工作的反向电池保护解决方案? 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我尚未使用 BQ77904找到反向电池的电气解决方案。  该器件通常用于电池不可拆卸的永久组件。  我已经看到其他电池类型的机械机制、如果反向则会阻止连接、我不知道这些机制是否可用于您的应用。