This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:原理图和电路板布局审查

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945458/lm27762-schematic-and-board-layout-review

器件型号:LM27762

您好!

我正在设计一款由锂聚合物电池供电的可穿戴设备。 我将为我的微控制器使用3.3V 转换器。 但是、我的 ADC 和运算放大器缓冲器将需要双极电源。 我使用了 LM27762并提出了以下设计。 我想将3.3V 转换为±2.5V。

e2e.ti.com/.../8078.Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../3426.Board.pdf

这看起来是否正常、或者对于 LM27762、我是否应该进行一些更改。 我已经在这个论坛上咨询我的 ADC 和运算放大器设置、因此现在可以忽略这些设置。

请告诉我、TLV73333是否也有任何变化。 但是、我以前成功地使用了该精确设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    我查看 了 LM27762的原理图和布局。 对我来说一切都很好。

    TLV73333属于单独的产品系列。 您能否为此器件型号启动新主题。

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。 如果我解决了您的问题、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin