请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 你(们)好
我想知道 Vref 上的最大电流是多少。 因为我想用它运行一个小型微控制器、并转动一些 LED。 在数据表中提到了35mA 的最小值、典型值或最大值
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想知道 Vref 上的最大电流是多少。 因为我想用它运行一个小型微控制器、并转动一些 LED。 在数据表中提到了35mA 的最小值、典型值或最大值
谢谢你