This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PTCr 命令

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163214/tps25750-ptcr-command

器件型号:TPS25750

新版 TPS25750主机接口技术参考手册(SLVUC05A–2020年11月–2022年7月修订)第52页 引用了 PTCr 命令:

"PTCr:此任务将修补程序固件重置为无修补程序状态。"

本手册的前一版本中不存在此参考、因此我假设这是一个新添加的命令。

但是、该文档 不提供有关该命令的更多信息、并且在调用"PTCr"时、芯片似乎出现故障响应 (即使在使用 Application Customization tool 7.0.4生成的二进制文件进行修补之后)。

您能否提供任何相关文档以及何时可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.R:

    感谢您联系 E2E。

    TPS25750不支持"PTCR"命令。 该线是数据表中的误差。

    对这种混乱表示歉意、并感谢您指出这一点。 我们将努力在最后更新数据表

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是否有任何方法(除了下电上电)将 TPS25750恢复到可在通过 I2C 加载补丁后上传补丁的状态?

    GO2P 要求 使用协商高电压(但为什么 它不适用于 AlwaysEnableSink?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J.R.

    让我与一名团队成员交谈、下周早些时候再与您交谈。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J.R.

    很抱歉、我需要详细了解4CC 命令、并在内部询问一些较旧的命令和器件。

    PTCr 是用于修补程序加载的旧命令、与我们的其他产品系列一起使用。 "PBM"命令是 TPS25750支持的补丁加载命令。

    [引用 userid="521448" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163214/tps25750-ptcr-command/4375642 #4375642">确定。 是否有任何方法(除下电上电)将 TPS25750恢复到可以通过 I2C 加载补丁的状态?[/quot]

    不、目前除了循环通电之外、没有其他方法。

    谢谢、此致、

    Chris